主题中讨论的其他器件: TPS51220
大家好、
我的客户将在其应用中使用2个 TPS51220A、并使用以下器件。
用途1:
- VIN:13V~18V
- Vout1:4.57V
- Vout2:3.3V
用途2:
- VIN:13V~18V
- Vout1:12V
- Vout2:5V
问题
- 数据表第9页显示"当 EN1为高电平时、PGOOD1表示正常并且 V5SW 电压高于4.8V、切换功能被启用。 启用切换后 、VREG5输出电压大约等于 V5SW 输入电压。'
切换到 VREG5=V5SW 的原因是什么?(因为使用 VIN 生成5V 电压会导致发热?) - 与 Usage1类似、如果应用程序不生成5V 电压、该 V5SW 是否可以打开?
- 与 Usage2类似、如果从 Vout2生成5V 电压、是否可以将 Vout2 (5V)连接到 V5SW?
还是应该从 Vout1生成5V 电压?
此致、
Shota Mago