This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:关于热性能。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB50-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923603/tps27s100-about-thermal-performance

主题中讨论的其他器件:TPS1HB50-Q1

你(们)好。

我想知道热性能。
我想使用4A 上的 TPS27S100A。
不过 ,我对发烧感到关注。

W=RDS (166mΩ Ω)*4A*4A=2.656W

我可以使用我的条件吗?
根据 slma002、TSSOP 的典型功率处理能力为2.32W。
如果我采取散热措施、您是否认为没有问题?
应采取何种散热措施?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    4A 在该器件的标称直流电流规格范围内。 正确的说法是功率耗散较大、但4A 的用例不应损坏器件。 如果芯片温度过高、器件将达到热关断状态以保护自身。

    在功率耗散如此大的情况下、应考虑器件和电路板之间良好热接触等预防措施以及环境温度。 有关建议的布局指南、请参阅数据表的第10节。

    另一种选择是使用具有较低 R_ON 的开关、如 TPS1HB50-Q1。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    感谢你的建议。

    TPS1HB50规格非常好。
    您能告诉我有关 MP 计划的信息吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我们不会在 E2E 上提供计划详情。 如需了解更多相关信息、请发送电子邮件至 s-dmello@ti.com