请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS1HB50-Q1你(们)好。
我想知道热性能。
我想使用4A 上的 TPS27S100A。
不过 ,我对发烧感到关注。
W=RDS (166mΩ Ω)*4A*4A=2.656W
我可以使用我的条件吗?
根据 slma002、TSSOP 的典型功率处理能力为2.32W。
如果我采取散热措施、您是否认为没有问题?
应采取何种散热措施?
此致。
Kengo。