大家好,Genius!
关于 TPS23758-EVM、我正在制作一个非常符合设计要求的电路板。
我对如何理解 Q1的运行很好奇(角色是什么、所有这些二极管如何驱动栅极?)
我查找了初级侧控制反激信息、但通常我只看到 D8-RC 缓冲器作为次级侧的一部分。 但是、所有其他奇特的 MOSFET/二极管栅极东西对我来说都是新事物。 (无法在心理上确定电流流动方向/运行阶段)
我是否可以阅读类似的设计以更好地了解此架构?
谢谢你们!
Jeff
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,Genius!
关于 TPS23758-EVM、我正在制作一个非常符合设计要求的电路板。
我对如何理解 Q1的运行很好奇(角色是什么、所有这些二极管如何驱动栅极?)
我查找了初级侧控制反激信息、但通常我只看到 D8-RC 缓冲器作为次级侧的一部分。 但是、所有其他奇特的 MOSFET/二极管栅极东西对我来说都是新事物。 (无法在心理上确定电流流动方向/运行阶段)
我是否可以阅读类似的设计以更好地了解此架构?
谢谢你们!
Jeff
您好!
这称为同步反激、因为它在输出端使用 FET。 您可以去掉所有二极管、以简化版原理图。
简而言之、D3和 D4是钳位二极管、因此栅极不超过20V。
D2是下拉电路的一部分、因此 FET 快速关断以保持同步计时。
D3与体二极管并联。 当 FET 关断时、电路仍需要为输出端提供电流。 这为输出提供了更可靠的电流路径。 当 FET 导通和关断时、它还充当钳位。
如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
此致、
Michael P.
应用工程师
应用工程师