This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758EVM-080:Q1工作原理

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924150/tps23758evm-080-theory-of-q1-operation

器件型号:TPS23758EVM-080

大家好,Genius!

关于 TPS23758-EVM、我正在制作一个非常符合设计要求的电路板。

我对如何理解 Q1的运行很好奇(角色是什么、所有这些二极管如何驱动栅极?)

我查找了初级侧控制反激信息、但通常我只看到 D8-RC 缓冲器作为次级侧的一部分。   但是、所有其他奇特的 MOSFET/二极管栅极东西对我来说都是新事物。 (无法在心理上确定电流流动方向/运行阶段)

我是否可以阅读类似的设计以更好地了解此架构?

谢谢你们!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    次级侧原理图... Q1体二极管似乎与 D8并联、因此... Q1何时打开? 嗯! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    感谢您的提问。

    PoE 应用工程团队目前不在办公室、将在周一结束前对此帖子作出响应。  

    此致、  

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这称为同步反激、因为它在输出端使用 FET。 您可以去掉所有二极管、以简化版原理图。  

    简而言之、D3和 D4是钳位二极管、因此栅极不超过20V。

    D2是下拉电路的一部分、因此 FET 快速关断以保持同步计时。  

    D3与体二极管并联。 当 FET 关断时、电路仍需要为输出端提供电流。 这为输出提供了更可靠的电流路径。 当 FET 导通和关断时、它还充当钳位。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    非常感谢您的深入见解。  我相信它将帮助我使事情正常工作!

    Jeff