This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:bq27426问题。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924361/bq27426-bq27426-questions

器件型号:BQ27426

您好、先生、

请按以下所示帮助解决 bq27426问题、谢谢。

这意味着需要重试 CFGUPDATE、还是意味着监测计初始失败如果 MCU 读取监测计 FW VER 不是0202?

  W:AA 00 02 00

  C:AA 00 02 02

5.1.3 FW_VERSION:0x0002

指示电量监测计将固件版本返回到地址0x00和0x01。

是否需要执行 CFGUPDATE 可以通过 FW VER 进行确认? 或标志寄存器的 ITPOR?

ITPOR =表示发生了 POR 或复位子命令。 如果置位、该位通常表示 RAM

配置寄存器已复位为默认值、主机应重新加载配置

配置更新模式的参数。 该位在收到 SOFT_RESET 子命令后清零。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:
    我们将向您介绍并返回。
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些闪存命令意味着脚本希望监测计在发出子命令0x0002、FW_VERSION 后从寄存器0x00/0x01读取时返回02。

    您无需发出配置更新命令即可从监测计读取数据。 因此,如果只想读取 CONTRAL_STATUS()或 Flags(),则不需要先发出 CFGUPDATE。