Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 您好、先生、
请按以下所示帮助解决 bq27426问题、谢谢。
这意味着需要重试 CFGUPDATE、还是意味着监测计初始失败如果 MCU 读取监测计 FW VER 不是0202?
W:AA 00 02 00
C:AA 00 02 02
5.1.3 FW_VERSION:0x0002
指示电量监测计将固件版本返回到地址0x00和0x01。
是否需要执行 CFGUPDATE 可以通过 FW VER 进行确认? 或标志寄存器的 ITPOR?
ITPOR =表示发生了 POR 或复位子命令。 如果置位、该位通常表示 RAM
配置寄存器已复位为默认值、主机应重新加载配置
配置更新模式的参数。 该位在收到 SOFT_RESET 子命令后清零。
谢谢、Ian。