您好!
我们将 OUT6~OUT14用于笔记本电脑键盘调光控制、某些相关寄存 器配置如下、这意味着 OUT6~OUT14配置为组调光模式、并针对不同的占空比更改了 GRPPWM 寄存器值。
- 0x14 => 0x2A
- 0x15 => 0xFA
- 0x16 => 0xFF
- 0x17 => 0x3F
您可以看到随附的 CC 日志、其中显示了 DC 如何更改 GRPPWM 寄存器以进行不同的占空比控制。 在大多数情况下、CH3中的 PWM 信号行为看起来正常。 但是、在某些特定的环境下(例如、所连接的 I2C 日志中的@ 6s273ms、@ 5s879ms)、PWM 信号看起来很奇怪。 您能帮助我们澄清原因吗? 谢谢!
安东尼