This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2844B:扩展温度高达+125C?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2843A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921495/tl2844b-extended-temperature-up-to-125c

器件型号:TL2844B
主题中讨论的其他器件:UC2843A-Q1

您好!

我的客户正在使用 TL2844BD8、但 TL2844-BD8的温度范围限制为+ 85°C、我需要扩展范围为+ 125°C 的版本、它是否存在? 如果没有具有扩展温度范围的 SO-8版本、是否有适合我的其他类似集成器件?

它应该被用在逆变器电源板上以提供24V 电压。

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 UC2843A-Q1吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于没有进一步的通信、此线程已关闭。 如果您需要其他支持、请打开一个新主题。