请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL2844B 主题中讨论的其他器件:UC2843A-Q1
您好!
我的客户正在使用 TL2844BD8、但 TL2844-BD8的温度范围限制为+ 85°C、我需要扩展范围为+ 125°C 的版本、它是否存在? 如果没有具有扩展温度范围的 SO-8版本、是否有适合我的其他类似集成器件?
它应该被用在逆变器电源板上以提供24V 电压。
非常感谢、
Antonio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户正在使用 TL2844BD8、但 TL2844-BD8的温度范围限制为+ 85°C、我需要扩展范围为+ 125°C 的版本、它是否存在? 如果没有具有扩展温度范围的 SO-8版本、是否有适合我的其他类似集成器件?
它应该被用在逆变器电源板上以提供24V 电压。
非常感谢、
Antonio