请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS546D24A 大家好、
我的客户希望看到3.3Vin 和大约0.6V/20A 输出时的效率。 您能否提供数据?希望超过85%。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户希望看到3.3Vin 和大约0.6V/20A 输出时的效率。 您能否提供数据?希望超过85%。
谢谢。
我们没有 VIN = 3.3V 数据或0.6V 输出数据、但我可以根据我们拥有的数据进行一些估算。
数据表显示、VIN = 5V 至 VOUT 0.8V @ 20A、效率为90%。 这表示1.77W 的损耗(16W/0.9 - 16W)。 在3.3V 至0.6V 输出下保持相同的损耗将提供87%的效率。
请注意- TPS546D24A 将要求 VDD5或 Avin 的偏置电压大于4V、以便在3.3V 输入下为 MOSEFT 驱动器供电。 如果没有5V 偏置电压可用、并且客户不想使用电荷泵来提供5V 电源、 有一个分立式倍压器电路、可使用 TPS546D24A 的 SYNC 输出引脚将3.3V 电源电压升压、从而为 Avin 供电超过5V、并使用内部 VDD5 LDO 将栅极驱动调节至4.7V。