This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:3.3V 输入效率曲线

Guru**** 2536190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922241/tps546d24a-3-3vin-efficiency-curve

器件型号:TPS546D24A

大家好、

我的客户希望看到3.3Vin 和大约0.6V/20A 输出时的效率。 您能否提供数据?希望超过85%。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

       让我检查一下并返回给您。  

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

      目前、我们没有3.3V 输入电压下的效率数据。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我们没有 VIN = 3.3V 数据或0.6V 输出数据、但我可以根据我们拥有的数据进行一些估算。

    数据表显示、VIN = 5V 至 VOUT 0.8V @ 20A、效率为90%。  这表示1.77W 的损耗(16W/0.9 - 16W)。  在3.3V 至0.6V 输出下保持相同的损耗将提供87%的效率。

    请注意- TPS546D24A 将要求 VDD5或 Avin 的偏置电压大于4V、以便在3.3V 输入下为 MOSEFT 驱动器供电。  如果没有5V 偏置电压可用、并且客户不想使用电荷泵来提供5V 电源、 有一个分立式倍压器电路、可使用 TPS546D24A 的 SYNC 输出引脚将3.3V 电源电压升压、从而为 Avin 供电超过5V、并使用内部 VDD5 LDO 将栅极驱动调节至4.7V。