您好!
因为我正在使用 TLV74233PDQNR 设计电路。 在数据表中、我无法找到如何在输出端设置精确电压。
因此、请提供详细信息以获得精确的3V 输出。 输入电压范围为2.7V 至4.2V。
此外、如果电路中有任何错误、请查找附件并告知我。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
因为我正在使用 TLV74233PDQNR 设计电路。 在数据表中、我无法找到如何在输出端设置精确电压。
因此、请提供详细信息以获得精确的3V 输出。 输入电压范围为2.7V 至4.2V。
此外、如果电路中有任何错误、请查找附件并告知我。
谢谢、
尊敬的 Stephen:
非常感谢您的指导和支持。
关于 TLV74233PDQNR 的最后一个问题,
1.如果我根据所附的原理图使用此部件,并且需要1.65至3.3V 的输出电压范围,那么可以使用该部件的输入电压范围是多少?
2.根据数据表第5页,输出电压范围:支持0.85V 至5V, 2V < VOUT≤2.4V 时,压降电压在30mA 时仅为0.065V,在150mA 时仅为0.36V。 所以,请确认在1.65V 输出电压下,所需的输入电压和输出电流是多少?
您好、Irfan、
如果您需要可调节输出、该输出可从1.65V 更改为3.3V、则需要另一个器件。
此线性稳压器仅提供固定电压选项、不具有可调电压选项。
如果您需要订购此器件的不同固定电压选项、可以使用器件命名规则表(请参阅下面的)进行订购。
除非另有说明、否则数据表中的电气特性在 Vin = Vout + 0.5V 时给出。 您至少需要 Vin = Vout +压降电压。 在1.65V 输出电压下、所需的余量会导致 Vin < 2V。 但运行内部电路的最小输入电压为2V、因此 Vout = 1.65V 时的最小 Vin 为2V。
谢谢、
斯蒂芬