This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV742P:TLV74233PDQNR 输出电压稳定性

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923426/tlv742p-tlv74233pdqnr-output-voltage-stability

器件型号:TLV742P

您好!

因为我正在使用 TLV74233PDQNR 设计电路。 在数据表中、我无法找到如何在输出端设置精确电压。

因此、请提供详细信息以获得精确的3V 输出。 输入电压范围为2.7V 至4.2V。

此外、如果电路中有任何错误、请查找附件并告知我。

谢谢、

 Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irfan、

    该线性稳压器是固定的3.3V 输出。
    线性稳压器只能降压、不能升压。
    因此、输入电源必须大于输出电源、线性稳压器才能正常工作。

    如果您需要此器件的固定3.0V 版本、则需要订购 TLV74230。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的更新。

    高达多少输入电压我可以获得3V 固定输出?

    输出电压可根据哪些参数确定?

    您建议的器件也不可用。

    谢谢、

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irfan、

    输出电压是固定的、因此一旦您购买它、它已经被设定为3.0V。  无需调整。
    最大输入电压为5.5V、该组件可通过 TI.com 或 Mouser 购买。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    非常感谢您的指导和支持。

    关于 TLV74233PDQNR 的最后一个问题,

    1.如果我根据所附的原理图使用此部件,并且需要1.65至3.3V 的输出电压范围,那么可以使用该部件的输入电压范围是多少?

    2.根据数据表第5页,输出电压范围:支持0.85V 至5V, 2V < VOUT≤2.4V 时,压降电压在30mA 时仅为0.065V,在150mA 时仅为0.36V。 所以,请确认在1.65V 输出电压下,所需的输入电压和输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irfan、

    如果您需要可调节输出、该输出可从1.65V 更改为3.3V、则需要另一个器件。
    此线性稳压器仅提供固定电压选项、不具有可调电压选项。
    如果您需要订购此器件的不同固定电压选项、可以使用器件命名规则表(请参阅下面的)进行订购。

    除非另有说明、否则数据表中的电气特性在 Vin = Vout + 0.5V 时给出。  您至少需要 Vin = Vout +压降电压。  在1.65V 输出电压下、所需的余量会导致 Vin < 2V。  但运行内部电路的最小输入电压为2V、因此 Vout = 1.65V 时的最小 Vin 为2V。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    谢谢