主题中讨论的其他器件:UCC21732-Q1、 UCC21750、 ISO5452-Q1、 UCC21710-Q1
大家好、
我计划将 UCC21750-Q1用于逆变器的栅极驱动器。 我已经阅读了一段时间的文档。 我一直在尝试与 UCC21732-Q1的参考设计相关联。
UCC21750-Q1的 DESAT 引脚与 UCC21732-Q1上的 OC 引脚相对应。 UCC21750-Q1的应用信息下找到
数据表建议使用肖特基二极管来抑制负电压损坏、并使用齐纳二极管来提供正电压保护。 没有任何与此相同的原理图。 我想知道我是否可以交替使用肖特基二极管进行负电压和正电压保护。 即肖特基至 COM 提供负电压保护、而肖特基至 VDD 提供正电压保护。 请告诉我是否可以这样做、如果我缺少某些东西、为什么数据表明确说明了建议使用肖特基+齐纳二极管而不是肖特基+肖特基
此外、如果我使用肖特基二极管、需要关注的关键参数是哪些? 目前、我看到的反向击穿大于我的双极电压电源、但我不确定如何获得其他参数。 请就此提供帮助?
在上面、您可以告诉我这三个条件是否仅适用于未使用 DESAT 引脚的情况。 我认为不像我要使用 DESAT 引脚那样、我需要这些二极管提供的钳位保护。
3.对于此设计、我是否需要将栅极引脚(Rgon 和 Rg0ff 之后)钳位到 VDD 和 VEE? 数据表建议仅使用高达 VDD 的内部二极管。 但是、由于我计划使用双极电源、我是否需要在外部为负电压供电?
谢谢!