This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS61230A:TPS61230ARNSR 原理图回顾

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923704/webench-tools-tps61230a-tps61230arnsr-schematic-review

器件型号:TPS61230A
主题中讨论的其他器件:BQ25895

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我使用 TPS61230ARNSR 已经有一段时间了。 我在下面分享了我使用的原理图。 大约7个月前、我使用 webench.ti.com 制定了该计划。

我计划将其与 BQ25895搭配使用、因此当我查看 webench.ti.com 以进行新设计时、它为我提供了稍微不同的设计。 我也赞同这一点。

Q1)哪一个更适合用于我的新设计? 这是我第一次使用它还是第一次使用新的? 这款新型封装具有更小的尺寸和成本。


您会推荐哪种产品?

我还想再问一个问题。

Q2)我有时希望在输出端获得超过2A 的电流。 在这种情况下、CFF 电容器是否适合像现在一样保持在10pF? 我已经阅读了 SLVA289文档、但我无法理解任何内容、如何帮助我选择该 CFF 电容器?

此致、

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1:您可以使用新原理图。 更多的输出陶瓷电容器将减少输出电压纹波。 取决于您的两个或三个22uF 电容器。

    Q2:10pF CFF 电容有助于增加相位裕度。 您可以保留它。