This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ACF (简化)的仿真拼图

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923132/ucc28780-simulation-puzzle-for-acf-simplise

器件型号:UCC28780

我获得了 UCC28780 (Simplise)使用的带 GaN 的 ACF 版本。

相关结果如下:

我将回答以下问题:

1) 1)什么是 QH 关闭条件? 当编解码电流为零时? 或者只有我到达了(-)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)  1)什么是 QH 关闭条件? 当编解码电流为零时? 或者只有我到达了(-)?

    2) 2)根据仿真结果、QH 闭合电流不为零。 那么  QH 不是 ZCS? 它与我们的设计不同。

    3) 3)次级二极管导通电流也不是 n*Ipri? 有多少电流流向钳位电流?

    4) 4)当 QH 闭合时、次级电流不为零。  那么次级二极管 不是 ZCS? 电流下降斜率也很奇怪。

    我从仿真结果中得到结果。 它是真实的波形、还是与现实有很大不同?

    请帮我解决问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    您能帮我解决这些难题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fleming、

     

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。

     

    您的问题的答案是:

    1. 当达到特定大容量电压条件下的适当 Im (-)电平时、QH 关闭(关闭)。 内部调谐器电路调节此电平、并延长或收缩 PWMH 导通时间、以匹配 ZVS 的条件。

    2. 否、QH 不在 ZCS 中运行。

    3. 是的、一些 Ipri 电流会流入钳位电容器、一些电流会转移到输出整流器的寄生电容(MOSFET 中的输出电容、二极管中的 CJ)。 因此,ISEC 的测量峰值不能= n*Ipri。

    4. 在该仿真中、次级电流不是零。 这会导致输出整流器中出现非 ZCS。 对于二极管整流器、这不是一个大问题、除了反向恢复(如果有)。
      对于 SR-MOSFET、这种情况可能具有高损耗、如果 QL 立即开启、则可能会击穿。 通常应避免输出整流器中的非 ZCS。
      电流下降不是传统的直线反激式斜率。
      在 ACF 中、该电流是正弦波形的一部分。 在该仿真中、谐振电容器过大、因此谐振波形具有低频率、使其看起来像奇怪的曲线斜率。

    5. 您所拥有的仿真波形基本上非常接近现实、但实际波形通常具有更多的噪声和振铃。 由于 ACF 拓扑使用寄生电感和电容来回收能量、因此当 MOSFET 模型不准确反映高非线性输出电容曲线与 VDS 时、可能会发生一些与现实不符的情况。

       

      此致、
      Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    非常感谢您的回答。

    我仍然漂移、二次侧二极管是 ZCS、还是实际设计中没有。 在仿真中、它不是 ZCS。 那么、在实际产品中、它是 ZCS 吗? 我们如何避免次级二极管中的非 ZCS?

    此致

    弗莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fleming、

    在实际设计和仿真中、通过选择特定组件、次级二极管电流可被整形为 ZCS 或非 ZCS。

    在您的仿真中、我提到钳位电容器值显然过高。 如果减小该值、次级电流将达到更高的峰值、并更快地谐振、并且看起来呈正弦波。  可以选择该电容值来实现 ZCS。  真实世界将跟随仿真。

    注意: 有时、始终使用 ZCS 可能是一个缺点。 在某些情况下、具有一些次级电流的非 ZCS 是有利的。  由于 QH 在高压线路上的导通时间较长(以增加 Im (-))、因此当 QH 在较短时间内导通时、高压线路上的调整 C_CLAMP 可能仍在低压线路上具有非 ZCS。  为了在所有条件下实现二次侧 ZCS、必须在最低线路输入条件下选择 C_CLAMP。  它将始终在整个线路范围内具有 ZCS。  但是... 峰值和 rms 更高、因此电阻损耗更高。  

    有时、如果将 ZCS 设置为在 QH 在230VAC 输入时关断时发生、则可以通过更低的 rms (效率更高)实现更好的损耗平衡。
    低压线路上将会出现非 ZCS、但更低的磁芯损耗和 rms 损耗 可以抵消整流器的非 ZCS 开关损耗。

    这不容易"书面"量化、应在原型评估期间进行优化。  但仿真可以让您很好地了解实际 电路中给定组件值集的波形。

    此致、

    Ulrich

    。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulrich:

    感谢您详细介绍。

    我现在有了这个概念。

    再次感谢。

    此致

    弗莱明