大家好、
我在项目中第一次使用 TPS26623、但在固定38V 过压钳位方面遇到问题。 正如我所分享的下图、根据 TPS26623型号的数据表、当输入电压超过40V 时、我希望输出电压保持在37.5V 左右、但它不起作用。 当输入电压上升到37.5V 以上时、输出电压在大约1000ms 内被切断。 如下面的示波器图像所示、在此时间结束时、输出电压再次上升至37.5V。 是否可以接受这样的工作?
我还将根据 TPS2662数据表中的参考设计创建的原理图添加到下面。 组件的值如下:R115 NO CONNECTION、R114 1Mohm、R17 18k (已调整为约370mA 的电流限制)、R116 0r 跳线、C65 1uF、C39 100nF、C40 4.7uF、 C67 10nF。