主题中讨论的其他器件:UCD9081、USB-TO-GPIO
我刚刚收到了 UCD9081 EVL 套件。 我安装了 TI Fusion 设计器7.3.1以及 UCD EVAL GUI。
评估套件已通电,所有总线轨电压 LED 均亮起。 USB 接口适配器转换器上有一个绿色 LED。
当我使用 GUI 查找器件时、显示屏会报告 UCD9081不存在。
当我选择文件/退出时,会出现一个弹出窗口,告诉我应用程序中发生了一个未处理的异常。
选择“Continue (继续)”将使我返回到电源序列发生器 GUI 屏幕。 选择 Quit (退出)会出现另一个弹出窗口。
我启动故障诊断 程序并选择"建议的设置"、然后将打开此弹出窗口
当我选择 Test the program (测试程序)时、将出现此弹出窗口
EVM 已通电,转换器 LED 指示灯呈绿色。
如果我退出 EVAL GUI 并尝试使用 Fusion Digital Power Designer。 我遇到类似的问题、找不到器件。
我尝试更改总线速度,启用/禁用数据包错误检查,扫描模式,不起作用。
问题是什么?