This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081EVM:UCD9081 EVAL GUI 无法检测到器件。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922879/ucd9081evm-ucd9081-eval-gui-fails-to-detect-device

器件型号:UCD9081EVM
主题中讨论的其他器件:UCD9081、USB-TO-GPIO

我刚刚收到了 UCD9081 EVL 套件。   我安装了 TI Fusion 设计器7.3.1以及 UCD EVAL GUI。

评估套件已通电,所有总线轨电压 LED 均亮起。 USB 接口适配器转换器上有一个绿色 LED。

当我使用 GUI 查找器件时、显示屏会报告 UCD9081不存在。

当我选择文件/退出时,会出现一个弹出窗口,告诉我应用程序中发生了一个未处理的异常。

选择“Continue (继续)”将使我返回到电源序列发生器 GUI 屏幕。 选择 Quit (退出)会出现另一个弹出窗口。  

我启动故障诊断 程序并选择"建议的设置"、然后将打开此弹出窗口

当我选择 Test the program (测试程序)时、将出现此弹出窗口

EVM 已通电,转换器 LED 指示灯呈绿色。

如果我退出 EVAL GUI 并尝试使用 Fusion Digital Power Designer。 我遇到类似的问题、找不到器件。

我尝试更改总线速度,启用/禁用数据包错误检查,扫描模式,不起作用。

问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    UCD9081具有自己的 GUI。 请从 https://www.ti.com/lit/zip/slvc490下载

    Fusion Digital Power Designer 不支持 UCD9081。

    为了与 UCD9081通信、请确保禁用 PEC 并在 USB-TO-GPIO 软件狗处将速度设置为100KHz。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了 UCD9081 EVI GUI 版本3.0.0.15。 我卸载了它、并从您提供给我的链接重新安装了版本。 它也是版本3.0.0.15

    然后、我按照 http://www.ti.com/lit/ug/slvub51/slvub51.pdf 的第2.1节 安装融合 GUI。 虽然 Fusion Digital Power Designer GUI 不支持 UCD9081、但您需要下载此 GUI 以重新配置 USB_TO_GPIO 软件狗。  我将速度设置为100K、并禁用 PEC。

    EVAL 套件器件将响应哪个器件地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    原始帖子中的图像不可见。 您可以转发给您当地的 TI 现场团队。

    以下是需要检查的几个点:

    安装 GUI 时、请确保右键单击该文件并选择以管理员身份运行。 这是在 Win 7系统还是更新的系统上?

    2.拔下 USB 电缆并重新连接,以确保转换器上的绿色 LED 亮起

    3.尝试不同的 PC

    EVM 的默认地址为0x6f。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以管理员身份运行,仍然有相同的问题。 PC 安装了 Windows 10。

    它可以与我连接的其他产品配合使用。 我在运行 TI GUI 时关闭了其他应用。

    我断开并重新连接了 USB 电缆、绿色 LED 指示灯熄灭、然后再次亮起、仍然未检测到设备。

    我目前无法访问另一台计算机。  

    谁是布法罗格罗夫伊利诺伊州 Teradyne 的当地 TI 现场联系人?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是否已重新启动 PC?

    您不知道 TI FAE 支持 Teradyne。 我相信 Andrew 或 Brian 都是当地的 FAE。

    请将这些图片转发给他们、以便我们能够解决这些问题

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我从 Brian 那里得到了照片。 让我们再试一次:

    1.从 PC 中删除整个 slvc490文件夹,然后重新启动 PC

    2.重新下载 https://www.ti.com/lit/zip/slvc490

    3.解压缩文件

    4.将加密狗连接到 PC 并 更改为 100KHz 并禁用 PEC。 请观看此视频 https://training.ti.com/fusion-power-designer-change-dongle-settings?context=1136655-1139495-1136646

    5.从 SLVC490文件夹中启动 UCD9081 GUI

    如果仍然无法正常工作、 请 使用低级 I2C 工具测试 USB-TO-GPIO 软件狗。 training.ti.com/fusion-power-designer-low-level-i2c-smbus-debugger。 您可以将 USB-TO-GPIO 转换器(可能 通过蓝色导线)连接 到任何具有 I2C 接口的工作系统 、以确保其正常工作。

    此致

    Yihe