主题中讨论的其他器件:UCC28180、 UCC28951、 UCC28950、
您好!
我已经 根据 TIDA-00779使用 UCC27531D 设计了 PFC 级。
我正在测试不带交流输入的电路。 我已将直流电源连接到 Vsense 以模拟 HVDC 总线 当 Vsense 介于1.2V 和5.2V 之间时、我可以从 PFC 控制器(UCC28180)的栅极获取输出信号、也可以在 UCC27531D 的输入端看到 SAM 信号。 但在 UCC27531D 的输出端、我只能看到 VDD 信号。 当我将 Vsense 更改为<1.2V 和5.2>时、输出将切换回 GND。 当我将输出信号与电路的其余部分隔离时、结果不变。
问题是、为什么在 UCC27531D 的输出端看不到相同的输入信号?
请在下方查找原理图和波形。
除此之外、我还在寻找 UCC218180的分步调试过程、例如 UCC28951、但我找不到。 您是否有资源使电路逐步运行?
UCC27531D 的输入:
UCC27531D 的输出: