This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27531:输出信号故障

Guru**** 2562550 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00779, UCC28180, UCC28951, UCC27531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923163/ucc27531-output-signal-problem

器件型号:UCC27531
主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28951UCC28950

您好!

我已经  根据 TIDA-00779使用 UCC27531D 设计了 PFC 级。

我正在测试不带交流输入的电路。 我已将直流电源连接到 Vsense 以模拟 HVDC 总线 当 Vsense 介于1.2V 和5.2V 之间时、我可以从 PFC 控制器(UCC28180)的栅极获取输出信号、也可以在 UCC27531D 的输入端看到 SAM 信号。 但在 UCC27531D 的输出端、我只能看到 VDD 信号。 当我将 Vsense 更改为<1.2V 和5.2>时、输出将切换回 GND。 当我将输出信号与电路的其余部分隔离时、结果不变。

问题是、为什么在 UCC27531D 的输出端看不到相同的输入信号?

请在下方查找原理图和波形。

除此之外、我还在寻找 UCC218180的分步调试过程、例如 UCC28951、但我找不到。 您是否有资源使电路逐步运行?

UCC27531D 的输入:

UCC27531D 的输出:

e2e.ti.com/.../5516.0447.UCC28950_2C00_-UCC28951-Debug.docx

e2e.ti.com/.../PFC-Devresi.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mert、

    感谢您的联系。

    您的询问似乎包含2个问题。

    我可以帮助解决与 UCC27531器件相关的问题、然后联系支持 UCC218180器件的团队。

    在上面的图1中、驱动 IC IN 引脚信号的高占空比信号似乎没有下降到低于 Vin_L 阈值、从而向 OUT 引脚发出低电平状态。 看起来像 Vin、min =~=6V? 对于 UCC27531、VIN 应接近 EC 表第5节中指定的 Vin_L = 1V。 这可能是为什么 OUT 一直处于高电平并且不跟随 IN 信号的原因。

    此致、

    -Mamadou