This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17576Q5B:了解结温计算

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17576Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922502/csd17576q5b-understanding-junction-temperature-calculation

器件型号:CSD17576Q5B

大家好、

我想获得一些帮助、帮助我们客户查询 CSD17576Q5B 的最高结温。
客户参阅 SPRA953C (https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf)的第7页、其中采用以下公式: (TJ=Tx+(RθJC x 功率)。

根据客户、MOSFET 额定电压为30伏和30安培、功率为900 W、因此温度为1170摄氏度
规格表和公式之间有何关系?

客户的其他问题:
是否有办法确定 MOSFET 在发生故障之前将执行的周期数?

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您向客户推广 TI FET。 首先、我想向您介绍下面链接中的 MOSFET 支持与培训页面。 所有 MOSFET 技术信息均位于此处、其中包括有关了解 MOSFET 数据表的博客系列。 我已经添加了指向两个有关连续电流额定值和热阻抗的博客条目的链接。 最后、您将找到一篇技术文章的链接、该文章介绍了我们的 FET 封装可耗散的功率。 这些是基于封装热阻抗和经验数据的"经验法则"估算值。 请查看此信息。

    没有 MOSFET 可以耗散900W。 MOSFET 额定电压或 BVDSS 基于工艺技术、是 FET 在不发生雪崩击穿的情况下可以承受的最大电压。 MOSFET 的额定电流是根据热阻抗、最高结温和导通电阻计算得出的值、如博客中所述。 TI.com 上提供了有关可靠性的信息、包括 DPPM/FIT/MTBF 估算器、方法是单击质量和可靠性。 我将在下面添加一个链接。 我将关闭该线程。 如果您有其他问题、请通过 TI.com 电子邮件与我联系。

    e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-3

    e2e.ti.com/.../understanding-mosfet-data-sheets-part-6-thermal-impedance

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您提供此信息。

    我将与我们的客户分享、并在有其他问题时告知您。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我将关闭该线程。 如有其他问题、请通过定期电子邮件联系我。