大家好、
我想获得一些帮助、帮助我们客户查询 CSD17576Q5B 的最高结温。
客户参阅 SPRA953C (https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf)的第7页、其中采用以下公式: (TJ=Tx+(RθJC x 功率)。
根据客户、MOSFET 额定电压为30伏和30安培、功率为900 W、因此温度为1170摄氏度
规格表和公式之间有何关系?
客户的其他问题:
是否有办法确定 MOSFET 在发生故障之前将执行的周期数?
如果您对客户有任何疑问、请告诉我。
谢谢!
Jonathan