请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24070 您好!
我们使用 的是 BQ24070 、我们面临着一个问题。
启动条件:
无输入源、无负载。
连接电池后、输入待机电流约为200uA、几分钟后最高可升至20-30mA。
是否有解决此问题的提示?
谢谢、
马波
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用 的是 BQ24070 、我们面临着一个问题。
启动条件:
无输入源、无负载。
连接电池后、输入待机电流约为200uA、几分钟后最高可升至20-30mA。
是否有解决此问题的提示?
谢谢、
马波
不、没有触发器。
在无负载和无输入电压的情况下连接电池。 该器件的启动待机电流约为200uA。 电流在大约10分钟内变得更高、从而产生波动。 几秒钟后、例如4mA、2mA、然后再次6mA、此时电流会越来越大。 VBAT 和 Vout 在低电流下是相同的、在大约10mA 的电流下、Vout 比 Vbat 低10mV。 如果电池短暂断开、电流消耗将立即相同、但如果电池断开较长时间、电流消耗将再次以200uA 开始、然后再次开始增加。
此致、
马波