This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:DCM 瞬态时的电压调节

Guru**** 2595280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176-Q1, LM5175-Q1, LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922541/lm5175-q1-voltage-regulation-at-dcm-transient

器件型号:LM5175-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5176-Q1LM5175LM5176

您好!

我正在设计一个输入为8V 至18V、输出为17V、电流为8.5A 的系统

我最初使用 LM5176-Q1进行设计、但后来切换到 LM5175-Q1以利用 DCM 模式、因为我担心 CCM 空载/轻负载条件下的反向电流会导致问题。 我在降压/升压级之前有一个 LM74700QDBVRQ1、我担心反向电流会导致系统关断。

1。

我在 LM5175-Q1上运行一些 PSPICE 仿真、负载瞬态为0A 至8.5A、上升/下降时间为1us、稳定输出电压为17V。该仿真在 CCM 模式下运行良好、但我看到电压调节不太好 运行。 我看到在该瞬态期间、稳压电压下降了几伏。 这种限制是真实的还是不应该发生? 我的部分补偿设计问题或仿真设置不正确?

2.  
我对 CCM 下的反向电流关闭 LM74700的担忧是否合理? 我进行了一些研究和仿真、并确认 CCM 下确实有反向电流返回到输入源、但很多人一直在 CCM 下进行设计、不必担心这个问题?

3.  

有什么建议吗?

谢谢、

Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 MODE 引脚直接接地的波形。

    e2e.ti.com/.../LM5175-simulation_5F00_DCM.docx

    "VOSNS +"= VOUT
    I (I1)= IOUT
    I (L1:IN)是电感器电流。

    似乎切换速度太慢而无法赶上进度。 我注意到 Webench 也不允许对此器件进行 DCM 仿真? 这是不是相互关联的?

    感谢您的帮助、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彭赞、

    感谢您联系我们并使用我们的 LM5175/76。  实际上、有许多设计同时使用 LM5176和 LM74700。   LM5176在空载时的 CCM 或 FPWM 模式不应产生返回 VIN 的负电流。 即使没有负载、平均电感器电流或平均输入电流也都将为正。  

    如果您继续使用 LM5175、请参阅设计计算器以确保正确设置环路补偿。  DCM 下的环路增益会发生变化、因此您可能需要注意更改计算器中的负载条件、以确保所选的补偿仍然保持稳定性。   

    https://www.ti.com/tool/LM5175QUICKSTART-CALC

    我建议您更改为 LM5176。  CCM 使环路增益几乎与负载无关、从而简化了环路补偿工作。  

    谢谢、

    Yohao Xi、BCS 应用工程部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    我回去再多看了一点、但这次是使用 LM74700和 LM5176一起进行仿真。 在仿真中、由 LM74700控制的 FET 实际上在空载条件下(VGS ~~ 0)关闭。 我不太了解仿真、但我认为实际上、LM74700控制型 FET 的体二极管、输入电容器和电路中的剩余能量将使所有器件在短负电流突发期间以空载运行。  正如您说过的、平均输入电流应为正。 LM74700还提到了"无直流反向电流"、而不仅仅是无反向电流。

    您对这些陈述的同意程度如何?

    我计划采纳您关于使用 LM5176-Q1的建议。 从像您一样具有丰富经验的专家那里了解到、在使用 LM74700和 LM5176-Q1之前完成了许多设计、这一事实无疑会有所帮助。

    但是、为了我的理解、您能否更详细地解释您之前的两项陈述?

    平均输入电流始终为正、因为需要额外的能量来保持电路运行、并且组件会产生小的损耗。 是这样吗?

    2.平均电感器电流为何为正? 我想对于平均电感器电流、它大约为零。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM74700的响应时间以某种微镜秒为刻度来阻断负电流。  它通常放置在转换器的前端、智能二极管器件后面有很多电容器、因此它不会看到来自直流/直流转换器开关级的任何负开关电流。 在正常运行期间、LM74700确实会看到直流电流。

    请阅读 LM74700数据表。  它通过观察 VDS 来控制 FET。  如果电流变得非常低、它会触发过零阈值、这就是您可能看到它关闭 FET 的原因。 它正在做应该做的事情。  

    要回答您的其他两个问题:

    1、即使没有负载、电路仍会消耗一些功率。 例如、FB 电阻分压器泄漏从 VOUT 轨到 GND 的电流。 因此、输出电源轨经常会消耗正功率、因此您的平均电感器电流不能为0或<0。

    2.请参阅我的答案1.  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM74700的响应时间以某种微镜秒为刻度来阻断负电流。  它通常放置在转换器的前端、智能二极管器件后面有很多电容器、因此它不会看到来自直流/直流转换器开关级的任何负开关电流。 在正常运行期间、LM74700确实会看到直流电流。

    请阅读 LM74700数据表。  它通过观察 VDS 来控制 FET。  如果电流变得非常低、它会触发过零阈值、这就是您可能看到它关闭 FET 的原因。 它正在做应该做的事情。  

    要回答您的其他两个问题:

    1、即使没有负载、电路仍会消耗一些功率。 例如、FB 电阻分压器泄漏从 VOUT 轨到 GND 的电流。 因此、输出电源轨始终会消耗正功率、因此您的平均电感器电流不能为0或<0。

    2.请参阅我的答案1.  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Youhai、

    感谢详细的解释。

    Peng