主题中讨论的其他器件:LM5176-Q1、 LM5175、 LM5176
您好!
我正在设计一个输入为8V 至18V、输出为17V、电流为8.5A 的系统
我最初使用 LM5176-Q1进行设计、但后来切换到 LM5175-Q1以利用 DCM 模式、因为我担心 CCM 空载/轻负载条件下的反向电流会导致问题。 我在降压/升压级之前有一个 LM74700QDBVRQ1、我担心反向电流会导致系统关断。
1。
我在 LM5175-Q1上运行一些 PSPICE 仿真、负载瞬态为0A 至8.5A、上升/下降时间为1us、稳定输出电压为17V。该仿真在 CCM 模式下运行良好、但我看到电压调节不太好 运行。 我看到在该瞬态期间、稳压电压下降了几伏。 这种限制是真实的还是不应该发生? 我的部分补偿设计问题或仿真设置不正确?
2.
我对 CCM 下的反向电流关闭 LM74700的担忧是否合理? 我进行了一些研究和仿真、并确认 CCM 下确实有反向电流返回到输入源、但很多人一直在 CCM 下进行设计、不必担心这个问题?
3.
有什么建议吗?
谢谢、
Peng