您好!
我的客户使用 TPS562200为 LED 矩阵供电。 到目前为止,他们生产的是300件,但 80%的输出 为5.35V,只有20%的输出为5V 的目标电压。
下面是无负载时的静态12V 输入、5V 输出测试。 请帮助提出潜在问题。 这种较高电压输出的原因是什么? 谢谢。
BTW、一些差异突出显示:
1、R27、R28为推荐值的1/10
安装了2.C21 (1uF)
3.一些电路板可以通过切换 L2来恢复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户使用 TPS562200为 LED 矩阵供电。 到目前为止,他们生产的是300件,但 80%的输出 为5.35V,只有20%的输出为5V 的目标电压。
下面是无负载时的静态12V 输入、5V 输出测试。 请帮助提出潜在问题。 这种较高电压输出的原因是什么? 谢谢。
BTW、一些差异突出显示:
1、R27、R28为推荐值的1/10
安装了2.C21 (1uF)
3.一些电路板可以通过切换 L2来恢复。
尊敬的 Yue:
我认为这个问题是由不稳定的循环造成的。 C21将影响环路性能。 您可以参阅以下数据表8.2.2.10、其中介绍了该电容器设计规则。