This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:输出高于目标

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921888/tps562200-output-is-higher-than-target

器件型号:TPS562200

您好!

我的客户使用 TPS562200为 LED 矩阵供电。 到目前为止,他们生产的是300件,但 80%的输出 为5.35V,只有20%的输出为5V 的目标电压。  

下面是无负载时的静态12V 输入、5V 输出测试。 请帮助提出潜在问题。 这种较高电压输出的原因是什么? 谢谢。  

BTW、一些差异突出显示:

1、R27、R28为推荐值的1/10

安装了2.C21 (1uF)

3.一些电路板可以通过切换 L2来恢复。  

  e2e.ti.com/.../Inductor.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在查看布局之前、环路似乎不稳定。 一些建议:

    1、检查5.35V 的 SW 波形、查看其是否稳定。

    2.进行 ABA 测试 以检查苯氧体是否由 IC 或电路板引起

    3.拆下 C21   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    感谢您的建议。 我已向 监管机构提供反馈、并等待 他们的进一步反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维森特

    到目前为止、从1U 到100p 删除或更改 C21可以看到改进。  请您解释一下原因吗?您知道在这里添加 C21电容器的任何原因吗?  他们希望知道这一点,因为他们的最终客户需要添加此上限。 谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我认为这个问题是由不稳定的循环造成的。 C21将影响环路性能。 您可以参阅以下数据表8.2.2.10、其中介绍了该电容器设计规则。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54821.pdf?ts=1594817246611&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F