This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:使用小于2 Ω 的串行电阻器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922646/lmg1020-using-serial-resistors-smaller-then-2ohm

器件型号:LMG1020

尊敬的 TI E2E 团队:

在 LMG1020的典型应用中、您 建议在 OUTH 和 OUTL 的 leat 2hom 电阻器处使用 LEAT、以避免电压过载。

但是、当被要求与您联系时、您可以让它打开以使用较小的电阻值。

在该主题中   、您会回答、如果振荡和热性能正常、那么您可以使用小于2 Ω 的电阻来实现400PS。

有一些测试的电阻小于建议的值?

此致

Stefan Sattler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您与 lmg1020取得联系。

    Lmg1020可与0欧姆电阻器配合使用、以实现最快的上升和下降时间。

    下面的 TIDA 报告重点介绍了使用 Lmg1020 EVM 时的性能、该 EVM 在 OUTH 和 OUTL 上具有0欧姆栅极电阻器。

    请告诉我这是否有助于回答您的问题或您有任何其他问题。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Jeff、

    感谢您的快速回复。

    您对 TIDA 报告的引用非常有用。

    此致

    Stefan Sattler