请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1020 尊敬的 TI E2E 团队:
在 LMG1020的典型应用中、您 建议在 OUTH 和 OUTL 的 leat 2hom 电阻器处使用 LEAT、以避免电压过载。
但是、当被要求与您联系时、您可以让它打开以使用较小的电阻值。
在该主题中
、您会回答、如果振荡和热性能正常、那么您可以使用小于2 Ω 的电阻来实现400PS。
有一些测试的电阻小于建议的值?
此致
Stefan Sattler