请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
现在、我们将测试 BMS 部件。 我们发现连接到引脚 VC1的最后一个电芯的放电速度快于其他电芯、因此我们无法执行学习周期。 我们已在最后一个电芯中连接了 P 沟道 MOSFET、我们根据以下链接进行了连接
bq40z50外部电池平衡-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
您能否查看原理图中的电池平衡部分。