请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG1205 大家好、
在 Vdd 上添加5V 电压时、VIH 和 VIL 均为低电平、VHS 上有2.77V 电压。 这是什么原因? 谢谢。
BRS
假设
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在 Vdd 上添加5V 电压时、VIH 和 VIL 均为低电平、VHS 上有2.77V 电压。 这是什么原因? 谢谢。
BRS
假设