This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:添加 Vdd 后、VHS 具有电压

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1166975/lmg1205-vhs-has-voltage-when-vdd-is-added

器件型号:LMG1205

大家好、  

在 Vdd 上添加5V 电压时、VIH 和 VIL 均为低电平、VHS 上有2.77V 电压。 这是什么原因? 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    负载上可能存在馈入 VHS 的电压。

    您能告诉我有关系统的更多信息吗?

    例如、是否存在任何交流电压? 您可以告诉我原理图吗?

    如果您共享任何受限信息、请将主题移至内部论坛。

    此致、
    Edthan Galloway