This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:有关升压模式和电源路径管理的 BQ25895M、BQ25620/BQ25622、BQ25611D 功能

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, BQ25620, BQ25622, BQ25611D, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165504/bq25895m-bq25895m-bq25620-bq25622-bq25611d-capabilities-regarding-boost-mode-and-power-path-management

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件: BQ25620BQ25622BQ25611DBQ25895

您好!

让我们考虑以下电源和负载情况。

输入电源 5V 负载 系统负载 备用电池
电压(V) 5V 4.5 - 5.5V 3.45 - 4.25V

2200mAh、3.2 - 4.1V

电流 2A (连续)

100mA (最大值)

50mA (典型值)

2A 峰值电流(GSM 模块)

300mA 典型值

CC:0.2 - 0.3C - 440 - 660 mA
备注

主电源电压

Vbus 引脚。 可能会关闭。

PMID 输出

必须在提供

SYS 输出 (降压转换器)通过

输入5V 电源或过孔

在没有的情况下备用电池

输入电源电压。

为 SYS 和 PMID 供电  

输入电源的情况下运行。

为此、我选择了3个 IC、我对其功能有一些疑问。

  1. BQ25895M
  2. BQ25620/BQ25622
  3. BQ25611D

要求:

1) 1) SYS 输出电压和 PMID 应该由输入源在存在输入源的情况下提供、并且也为电池充电。

2) 2)在没有输入源的情况下、SYS 和 PMID 应该由备用电池提供。

3) 3) IC 应能够检测是否存在输入源、并在没有输入源的情况下自动提升 PMID 上的电压、并在输入源返回时关闭升压。

问题如下、

1) 1)所有这些 IC 是否能够在没有输入电源电压的情况下提升电压(OTG 功能)、同时保持 SYS 电压(降压转换器)? (IC 应该能够保持 SYS 电压和升压电压、并且只将备用电池作为源。)

2) 2)是否对输入源进行了自动检测、以便自动激活和停用升压模式? 当输入源(5V)被关闭时、IC 应该自动检测到它并打开升压模式、当输入源再次返回时、IC 应该自动关闭升压模式并且只需通过电源管理将 Vbus 连接至 PMID。 上述所有 IC 都能做到这一点吗?

3) 3)上述哪些 IC 最适合上述具有上述要求的用例?

谢谢、此致、

Srishtik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srishtik、

    符合要求的器件规格:

    • BQ25895M 的电表
      • 可处理5V 输入、最大输入电流限制为3.25A
      • 支持 PMID 上高达5.5V 的 OTG 电压调节
      • 支持3.1A 的最大 OTG 电流。  
      • SysMin 的范围为3.0V 至3.7V
      • 支持高达6A 的电池连续电流和9A 峰值电流放电
      • 电池充电电压调节范围为3.84V 至4.608V
      • 快速充电电流可高达5A、步长为64mA
    • BQ25611D 的器件
      • 可处理5V 输入、最大输入 电流限制为3.2A
      • 在 VBUS 上支持高达5.15V 的 OTG 电压调节
      • 支持1.2A 的最大 OTG 电流
      • SYSMIN 范围为2.6V 至3.7V
      • 支持电池6A RMS 放电电流
      • 电池充电电压调节范围为 3.494V 至4.51V
      • 快速充电电流可高达3A、步长为60mA

    OTG 电流将取决于 SYS 负载条件。 另请注意、SYS 负载受电池最大放电的限制。  两个充电器均支持 NVDC 架构、这意味着当电池在充电模式下低于 SYSMIN 时、SYS 电压将保持在 SYSMIN。  当输入电源断开时、由于 BATFET 上的压降、SYS 电压将略低于电池电压。

    1) 1)对于两个充电器、连接适配器时、SYS 输出电压将由输入源提供。 在 OTG 模式下、SYS 可由电池供电。 我们不建议在正向模式期间加载输出 PMID。 如果您希望这样做、请将负载放置在反向阻断 FET 之前、以便不超过输入电流限制。  

    2) 2) BQ25895M 具有 在 OTG 模式(升压模式)和充电模式(降压模式)之间自动切换的功能。 当适配器断开连接时、器件将以 OTG 模式运行、并将电池电压升压至 PMID。 当适配器连接到 VBUS 时、器件将切换到充电模式(降压模式)。 再次卸下适配器将导致设备切换回 OTG 模式。

    BQ25611D 没有自动 OTG 检测功能、因为该器件的 OTG 模式输出位于 VBUS 上。 OTG 电流调节由 RBFET 钳制、因此建议将 VBUS 用作 OTG 输出。 在 OTG 运行期间将适配器连接到 VBUS 不会将器件切换到充电模式。

    3) 3)我的同事将向您提供有关 BQ25620/BQ25622的更多信息。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 James 的快速回复。

    我还有几件事要澄清。

    1) 1)当 Vbus 关闭时:

       1.如何进行检测?

       2.打开升压转换器需要采取哪些步骤? 是否有任何软件依赖性?

    2) 2)正如您提到的、不建议在正向模式期间加载 PMID、我已经提出了一个电路来避免它。

       

        使用此器件、我们可以通过 Vbus 提供5V 负载、而无需加载 PMID FET。 在没有 Vbus 的情况下、PMID 输出被连接至5V 负载

       肖特基二极管(正向压降非常低)。

       1.这种方法是否可行?

       2. Vbus 检测将如何工作? 从现在起、Vbus 也可通过肖特基二极管提供 PMID 输出。

       或者是否 可以直接在 PMID 处连接5V 负载而不连接肖特基二极管?

           5V 负载消耗的最大电流为100mA。 是否不建议 IC 处理您提到的100mA 负载?

    3) 3) 当 Vbus 反向时

       1. IC 如何检测 Vbus 是否再次可用?

       2.关闭升压转换器是否需要执行任何步骤? 是否有任何软件依赖性?

    4)根据我的理解、在没有 Vbus 的情况下 、VSYS = Vbat (考虑到 BATFET 的压降)、电池通过 BATFET 直接连接到 SYS、而不是降压转换器。

    谢谢、

    Srishtik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Srishtik、

    请参阅下面我的评论。 我假设我们将讨论 BQ25895M、因为它将自动切换。 我确实注意到您可以在 BQ25611D 上从充电切换到 OTG、但在连接适配器时不会再切换回充电。 您将在此处短接两个电源(转换器的输出和输入电源)。

    1) 1)只要 OTG 和充电位都启用、器件将在移除输入时启动 OTG、并在插入适配器时开始充电。 但是、当插入适配器时、器件通过输入检测运行、如 8.2.3.3输入源类型检测中所示。 请注意、在充电模式下不加载 PMID。

    2) 2)此设置应起作用。 请根据您的应用进行测试。 VBUS 与 PMID 之间将没有连接、而 PMID 与 VBUS 之间仅连接 PMID。 当处于正向充电模式时、PMID 将小于 VBUS 并且二极管将不导通。 当 PMID 大于 VBUS (OTG)时、二极管将导通至5V 负载。 当 VBUS 再次上电时、将运行输入源检测。 同样、我们不建议在正向充电模式下加载 PMID。

    3) 3)请参阅 8.2.3器件从输入源上电。 该器件检测 VBUS 何时插入。 要打开升压转换器、您需要禁用 OTG。

    4) 4)电池供电的路径仅从 VBAT 到 VSYS 再到转换器再到 PMID (如果使用 OTG)。 如果没有 OTG、则 VSYS 的路径为 VBAT。

    此致、

    Mike Emanuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike 如此快速的回复。

    我提出了一个电路、我想澄清几点。

                                           图1.

    1) 1)我添加了第二个肖特基二极管、以便每当启用升压模式时、 PMID 电压在 Vbus 上不可用、因此我们知道、确保仅在存在 Vbus 时才检测到 Vbus、而不是由于 Vbus 上存在升压转换器输出。 这是好吗?

    我已将 OTG 引脚直接连接到电池、以便 OTG 始终处于启用状态、并且在软件中、我们将 OTG 位设置为1。

    如前所述、在 BQ25895中、OTG 在以下几种情况下是自动开启的、

    2) 2)我想知道的是、升压模式是否会在任何一种情况发生故障时关闭? 我要实现的是、当检测到 Vbus 或再次返回 Vbus 时、第二个条件 Vbus < BAT + Vsleep 失败(Vbus = 5V、BAT 最大电压为4.1V)、并且升压转换器被禁用、无法保持 OTG 所需的条件?

    或其他:

                                            图2.

    这是另一个采用非门的电路。

    当存在 Vbus 时、非门的输出为逻辑低电平、OTG 接线。

    当 Vbus 缺失时、非门输出为高电平、OTG 被启用。 (OTG 位始终设置为1、而不是由  电池供电的栅极)。

    3) 3)该电路是否能够实现自动升压转换器启用和禁用?

    4) 4)哪个电路能够在不依赖软件的情况下自动启用和禁用升压转换器? 图1图2

    谢谢、

    Srishtik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Srishtik、

    我将按顺序回答您的评论:

    作为一个附带注释、请记住打开 OTG 的大约40ms 延迟。

    1) 1) 请注意、如果您仅计划在正向模式下从 PMID 加载50至100mA 的电流、则无需肖特基二极管即可工作。 但是、您只需确保提供足够的输入电流限制、以便该负载不会过早将器件放入 IINLIM 中。 但是、由于我们尚未对此进行测试、请根据您的应用进行测试。

    2)对于 I)如果电池电压不高于 VOTG_BAT_EN、OTG 将关闭。

         II)如果插入了合适的适配器、则充电将启动、OTG 将停止。

         III)如果位或引脚电压发生变化 、OTG 将停止。

         IV)如果 TS 电压超出范围、OTG 将停止。

    3) 3)这将允许在不同模式之间切换、但会出现开机自检顶部所述的延迟。

    4) 4) OTG 位默认使能。 移除输入将导致器件进入 OTG。 重新应用输入将导致器件退出 OTG。 请遵守升压运行使能数据表中的检查清单。

    请注意、我们尚未测试在启用充电的情况下绘制 PMID 负载的操作。 我们将无法为这种行动提供支持。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mike 的上述回答。 它解决了我对 BQ25895的所有疑问。

    感谢您的快速响应。 我们现在可以关闭该线程。

    此致、

    Srishtik。