This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B82-Q1:瞬态响应(控制频带宽度、交叉频率)

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B82-Q1, TPS7B83-Q1, TPS7B84-Q1, TPS7B85-Q1, TPS7B86-Q1, TPS7B87-Q1, TPS7B88-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165596/tps7b82-q1-transient-responce-band-width-for-control-cross-over-freqency

器件型号:TPS7B82-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7B83-Q1TPS7B84-Q1TPS7B85-Q1TPS7B86-Q1TPS7B87-Q1TPS7B88-Q1

您好、专家、

 您是否有任何有关折返 LDO 的瞬态响应性能的数据。

控制的带宽、交叉频率等。

TPS7B82-Q1

TPS7B83/4/5/6/7/8-Q1

此外、您是否有任何可重新计算的器件用于首次重新处理?

VIN =汽车电池8V~16V/36Vmax

Vout = 5V

Iout= 200mA

谢谢

Mukuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    我们不会为器件/交叉频率提供特定的带宽范围。 一般而言、带宽在 MHz 范围内截止。 我们在数据表的图形中显示了输入/负载瞬态的瞬态行为。 此外、控制环路包含输出电容器、该电容器会改变环路的交叉频率、因此具体取决于应用、对于器件建议、我将与产品营销工程师进行环路、以便为您的应用提供最佳选择。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John-San

    TPS7B82-Q1在数据表中没有用于显示负载瞬态的任何数据(波形)。 (有负载调节数据、但我想知道瞬态响应)

    您是否有任何波形数据来显示 TPS7B82的负载瞬态? 使用典型的 TI 用例功能是可以的。

    我想与其他器件进行连接。

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、  

    下面是您提到的器件之间的比较。 如果您有任何疑问或想要查看其他器件、请告诉我。 这些是我也建议使用的部件。 我还建议使用高效散热型封装、因为这些封装是大功率转换。 我还想 看看电路板布局对 LDO 热性能的影响的经验分析(TI.com) 、以确保制作一个高效散热的电路板。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

      TPS7B82-Q1 TPS7B83-Q1 TPS7B84-Q1 TPS7B85-Q1 TPS7B86-Q1 TPS7B87-Q1 TPS7B88-Q1
    AEC Q100标准 是的 是的 是的 是的 是的 是的 是的
    输出选项 固定输出 固定输出 可调节输出、固定输出 固定输出 固定输出、可调节输出 固定输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.3. 0.15 0.15 0.15 0.5. 0.5. 0.5.
    输入电压(最大值)(V) 40 40 40 40 40 40 40
    输入电压(最小值)(V) 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
    输出电压(最大值)(V) 5. 5. 18 5. 18 5. 5.
    输出电压(最小值)(V) 3.3. 3.3. 1.2. 3.3. 1.2. 3.3. 3.3.
    固定输出选项(V) 3.3、5 3.3、5 3.3、5 3.3、5 3.3、5 3.3、5 3.3、5
    使能 是的 是的 是的 是的
    电源正常 是的 是的
    输出电容器类型 陶瓷 - - - 陶瓷 陶瓷 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 25 70 65 70 65 70 65
    噪声(uVrms) 450 280 280 280 280 252. 280
    精度(%) 2. 1 0.75 1.5 1 0.85 1.15.
    VDO (典型值)(mV) 400 160 155. 100 370 360度 390
    Iq (典型值)(mA) 0.003. 0.02 0.018. 0.02 0.02 0.017. 0.017.
    热阻 θJA (°C/W) 59. 77.1. 50.8. 47. 29.7. 29.7. 30
    最小封装面积(mm2) 4. 45.5. 9. 9. 19.071. 19.071. 66.726
    封装类型 HTSSOP、HVSSOP、TO-252、WSON SOT-223 SON、SOT-223 VSON PowerPAD、TO-252 PowerPAD、TO-252 TO-252
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着、我们没有任何 TPS7B82-Q1负载传输数据?

    您是否有 TPS7B82-Q1负载瞬态的波形? (如 TPS7B85-Q1数据表外壳的图6-15至图6-20)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    很抱歉、我没有看到 TPS7B82-Q1专门没有在我们的数据表中包含这些图、因为这些图是标准图。 如果我们有数据、我将与团队谈话并与您联系。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    为了了解一般行为、我捕获了以下内容:

    下面是从0-100mA 上升缩放的3.3VOUT 1A/us 负载瞬态:

    它已缩小如下:

    是否有您要测试的特定条件?

    此致、

    John