主题中讨论的其他器件: TPS7B83-Q1、 TPS7B84-Q1、 TPS7B85-Q1、 TPS7B86-Q1、 TPS7B87-Q1、 TPS7B88-Q1
您好、专家、
您是否有任何有关折返 LDO 的瞬态响应性能的数据。
控制的带宽、交叉频率等。
TPS7B82-Q1
TPS7B83/4/5/6/7/8-Q1
此外、您是否有任何可重新计算的器件用于首次重新处理?
VIN =汽车电池8V~16V/36Vmax
Vout = 5V
Iout= 200mA
谢谢
Mukuno
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
您是否有任何有关折返 LDO 的瞬态响应性能的数据。
控制的带宽、交叉频率等。
TPS7B82-Q1
TPS7B83/4/5/6/7/8-Q1
此外、您是否有任何可重新计算的器件用于首次重新处理?
VIN =汽车电池8V~16V/36Vmax
Vout = 5V
Iout= 200mA
谢谢
Mukuno
您好、Mukuno-San、
下面是您提到的器件之间的比较。 如果您有任何疑问或想要查看其他器件、请告诉我。 这些是我也建议使用的部件。 我还建议使用高效散热型封装、因为这些封装是大功率转换。 我还想 看看电路板布局对 LDO 热性能的影响的经验分析(TI.com) 、以确保制作一个高效散热的电路板。 如果您有任何疑问、请告诉我。
| TPS7B82-Q1 | TPS7B83-Q1 | TPS7B84-Q1 | TPS7B85-Q1 | TPS7B86-Q1 | TPS7B87-Q1 | TPS7B88-Q1 | |
| AEC Q100标准 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 输出选项 | 固定输出 | 固定输出 | 可调节输出、固定输出 | 固定输出 | 固定输出、可调节输出 | 固定输出 | 固定输出 |
| 输出电流(最大值)(A) | 0.3. | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.5. | 0.5. | 0.5. |
| 输入电压(最大值)(V) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 输入电压(最小值)(V) | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. |
| 输出电压(最大值)(V) | 5. | 5. | 18 | 5. | 18 | 5. | 5. |
| 输出电压(最小值)(V) | 3.3. | 3.3. | 1.2. | 3.3. | 1.2. | 3.3. | 3.3. |
| 固定输出选项(V) | 3.3、5 | 3.3、5 | 3.3、5 | 3.3、5 | 3.3、5 | 3.3、5 | 3.3、5 |
| 使能 | 是的 | 否 | 是的 | 是的 | 是的 | 否 | 否 |
| 电源正常 | 否 | 否 | 否 | 是的 | 否 | 是的 | 否 |
| 输出电容器类型 | 陶瓷 | - | - | - | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
| PSRR @ 100KHz (dB) | 25 | 70 | 65 | 70 | 65 | 70 | 65 |
| 噪声(uVrms) | 450 | 280 | 280 | 280 | 280 | 252. | 280 |
| 精度(%) | 2. | 1 | 0.75 | 1.5 | 1 | 0.85 | 1.15. |
| VDO (典型值)(mV) | 400 | 160 | 155. | 100 | 370 | 360度 | 390 |
| Iq (典型值)(mA) | 0.003. | 0.02 | 0.018. | 0.02 | 0.02 | 0.017. | 0.017. |
| 热阻 θJA (°C/W) | 59. | 77.1. | 50.8. | 47. | 29.7. | 29.7. | 30 |
| 最小封装面积(mm2) | 4. | 45.5. | 9. | 9. | 19.071. | 19.071. | 66.726 |
| 封装类型 | HTSSOP、HVSSOP、TO-252、WSON | SOT-223 | SON、SOT-223 | VSON | PowerPAD、TO-252 | PowerPAD、TO-252 | TO-252 |