Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731、
大家好、我希望大家做得好、我有一个采用 tps25750s 和 bq25731芯片设计的定制电路板。
我已将这些连接到 USB-C 端口并将其连接到该端口。 我使用新的7.04 tps25750 GUI 刷写了 EEPROM。
我将所需的功率设置为45 (15V)、并将主要用途用作源。 但是、我在插入 USB-C 设备时遇到问题。
当我插入 iPad (这是我需要充电的主要内容)时、USB-C 连接似乎会不断地出现问题。 跳转自 8瓦到0以及来回。 ipad 不充电。
当我插入 Android 手机时、有时会出现这种情况、但最常见的情况是、我最终得到的功率为2瓦、显然太低、但至少是它的某些功率。
有时、我可以为 Android 手机提供8.8瓦的功率、充电效果很好。 但这不一致,不会对 ipad 充电。
您对问题的原因有什么建议吗? 很抱歉我没有太多信息。
我真的不知道如何检查 i2c 行中的数据、可能没有这种功能。
看起来电压永远不会超过5V、因此 bq25731不会增加电压。
插入 iPad 后、电压在0和5V 之间持续跳变。
请告诉我、我是否可以研究任何有助于解决问题的内容。
谢谢
-罗文。