This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:使用定制板获得正确电压/瓦特时出现问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163317/tps25750-issues-getting-correct-voltage-watts-using-custom-board

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731

大家好、我希望大家做得好、我有一个采用 tps25750s 和 bq25731芯片设计的定制电路板。
我已将这些连接到 USB-C 端口并将其连接到该端口。 我使用新的7.04 tps25750 GUI 刷写了 EEPROM。
我将所需的功率设置为45 (15V)、并将主要用途用作源。 但是、我在插入 USB-C 设备时遇到问题。

当我插入 iPad (这是我需要充电的主要内容)时、USB-C 连接似乎会不断地出现问题。 跳转自 8瓦到0以及来回。 ipad 不充电。
当我插入 Android 手机时、有时会出现这种情况、但最常见的情况是、我最终得到的功率为2瓦、显然太低、但至少是它的某些功率。
有时、我可以为 Android 手机提供8.8瓦的功率、充电效果很好。 但这不一致,不会对 ipad 充电。
您对问题的原因有什么建议吗? 很抱歉我没有太多信息。
我真的不知道如何检查 i2c 行中的数据、可能没有这种功能。

看起来电压永远不会超过5V、因此 bq25731不会增加电压。  
插入 iPad 后、电压在0和5V 之间持续跳变。

请告诉我、我是否可以研究任何有助于解决问题的内容。  

谢谢

-罗文。