主题中讨论的其他器件:LM3409
大家好
我有以下电路,用于在2A 和大约8V 电压下对一串由3个 LED 组成的 LED 进行脉冲,并在1ms Aprox 时对信号进行频带
电路基本上工作正常、此输出位于 L12之后、采用示波器快照
现在、线圈模型已经停产、当我尝试其他47 μ H 模型时、我得到的是:
我不知道有什么区别、因为我尝试的所有线圈都有47 μ H。 唯一的区别是内部电阻、这种电阻因型号而异(我猜其他内部参数也不同)。 我已经尝试过具有相似内部电阻(不容易找到完全相同的线圈模型)的线圈模型、但运气不好。
我有点困惑。 有人可以提供帮助吗? 我不知道会发生什么
此致