This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:更改输出线圈部件(具有相同的电感值)时无输出信号

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921909/lm3409hv-no-output-signal-when-changing-output-coil-part-with-same-inductance-value

器件型号:LM3409HV
主题中讨论的其他器件:LM3409

大家好

我有以下电路,用于在2A 和大约8V 电压下对一串由3个 LED 组成的 LED 进行脉冲,并在1ms Aprox 时对信号进行频带

电路基本上工作正常、此输出位于 L12之后、采用示波器快照  

现在、线圈模型已经停产、当我尝试其他47 μ H 模型时、我得到的是:

我不知道有什么区别、因为我尝试的所有线圈都有47 μ H。 唯一的区别是内部电阻、这种电阻因型号而异(我猜其他内部参数也不同)。 我已经尝试过具有相似内部电阻(不容易找到完全相同的线圈模型)的线圈模型、但运气不好。

我有点困惑。  有人可以提供帮助吗? 我不知道会发生什么  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramiro、

    更换 L12并不困难。  您是否拥有原始 L12数据表以及您正在尝试的新器件?

    它的运行频率是多少?  对于8V、ROFF 非常小。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    感谢您的回复。

    以前的 L12是 ELC18B470L,它是一个废弃的器件(http://industrial.panasonic.com/cdbs/www-data/pdf/AGB0000/AGB0000C1.pdf )。 为47uH、容差为10%、IDC 4.3A、Rdc=37m Ω。

    我已经更改为 Murata 19R473C、它具有不同的引脚距离、但基本具有相同的规格。( https://docs.rs-online.com/038b/0900766b80ebc5af.pdf)。 一旦我更改线圈、问题就会出现。  

    我甚至会更改为其他电感、但在更接近的值时略有不同(包含在原始线圈的10%的容差中)

    我认为、频率是525 k

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramiro、

    该部件在您的应用中似乎可以正常工作。  这些是非屏蔽式电感器、因此电感器的布局和方向会影响其运行。  这意味着、通过内核的所有磁场都必须作为返回路径从电感器外部进入。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我是否理解您的意思。 我应该检查哪些因素会产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramiro、

    如果工作不正确、您必须查看信号以查看发生的情况。  原来的电感器在电路板上工作、但切换到另一个电感器时不工作吗?  除了更改电感器之外、其他一切都是相同的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 一切都是完全一样的。 电感器上的信号与我在第一个帖子中连接的信号一样。 但不确定我可以检查其他什么信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramiro、

    输入电压为12V、输出电压为8V 时、电阻过低。  导通时间约为160ns、关断时间约为80ns。  这是超过4MHz 的开关频率。  尝试将 Roff2更改为5千欧、为什么它是1千欧?

    发生这种情况时、输出电压是什么样的?  LM3409似乎达到了最长关断时间。  原理图未显示它、但 LED 上是否存在任何电容?

    您是否尝试过其他电感器?  也许可以尝试使用屏蔽式电感器。  另一件要尝试的事情是通过短接线将电感器从电路中移开。  除非这会改变前沿消隐。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irwin:

    LED 上没有电容  

    你是对的、我不记得为什么1 k 的效率。 这是不应该的。  我将使用5k 或更高的值进行检查。 无论如何、我已经检查了下一个结果、roff=1k

    第一张图片:电路中的前(和已停产)线圈。 黄色线=>输出,蓝色线 V (Coff)。 如您所见、voff 在1.24中越过蓝色光标、触发阈值  

    第二张图片:使用新线圈的电路。 黄色线=>输出,蓝色线 V (Coff)。 如您所见,V (Coff)永远不会超过阈值.... 为什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了前面的消息(我不清楚)、我想有一个很大的线索来了解这个问题、我也一直关注着您的吸气变化。 当我拥有5 k R 时、我已经更改为6 k98。 我发现了类似的行为、但现在在两个电路中都存在(切勿介意线圈过时或新线圈)

    前线圈:

    新线圈

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramiro、

    有一些我不理解的东西。  我将计算此设计并提出更多问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramiro、

    检查 Coff 是否为470pF 而不是更大。

    这应该是在非常高的开关频率下进行开关。

    您是否查看过输出电流?  LM3409是否达到峰值电流阈值2.4A?

    您能否在开关节点运行不正确时查看它?

    根据示波器图片、这在10KHz 左右进行切换。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin

    你是对的。 执行快速计算时、Coff 似乎约为0.1uF

    我将继续更改 Coff、看看会发生什么情况。 给我1-2天时间、我会回来的

    此致