This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:突发运行后

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921440/ucc256302-after-the-burst-operation

器件型号:UCC256302

您好、E2E、

在使用 UCC256302的单独电路板上、当突发运行退出时、高侧 FET 在下降期间在 ISNS 变为导通。

请告诉我、这是正常情况吗? 或故障?

e2e.ti.com/.../TI_5F00_Inquiry.xlsx

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已收到您的查询、并正在对此进行调查。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您观察到的是转换器在突发模式下检测零电流开关。 控制器将调节栅极驱动信号和频率、直到转换器在初级侧上不是零电流开关。  我认为这是正常的、不应导致设计出现任何问题。  

    请参阅第6.13.14节 ZCS 区预防和图29、39、40和42。  当检测到 ZCS 开关时、SS 电压通过 Rdischarge 下拉。  该电阻器应标有 RSSdown、约为447欧姆。

    如果您重新选择 HO、LO 和 ISNS、则会发现这是正在发生的情况。  如果这不会导致输出电压纹波问题、我不会对设计进行任何调整。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我、为什么在其他器件上不会发生该操作?  我想知道每个器件运行有何不同。

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    差异可能是由于 VCR、LLC 和 ISNS 引脚上的电阻器和电容器容差所致。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    我将向客户建议在每个电路板之间进行器件交换。

    BR、

    ACGUY