This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600D:开关效率放大器;VBUS 电流

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25600D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921064/bq25600d-switching-efficiency-vbus-current

器件型号:BQ25600D

你(们)好

我们已联系您确认充电器 IC "BQ25600D"的规格。 请回答以下问题。

开关效率

关于充电 IC 的效率、我们已确认以下规格。

image.png

我们设置960mA 充电、 您能不能为我们提供​​​​该情况下效率的最小值、典型值和最大值的数值?

如果您需要计算和条件、请告知我们。


关于 VBUS 电流

它与第一个检查项目相关。
是否可以计算低于 以下条件的最小/最大 VBUS 电流以进行确认?

 - VBUS 电压范围:4.8V 至5.2V
 - VBAT 电压范围:3.7V 至4.0V
 -充电电流:960mA
 - SYS 侧:空载假设(大约30uA)

如果您需要其他条件、请告知我们。

由此给您带来的不便、我们深表歉意、感谢您的合作。

此致、
福亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:福亚:

    您使用的电感器是什么? 电感器 DCR 和尺寸? 效率取决于电感器。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    我们使用由 Taiyo Yuden 制造的金属磁芯电感器"MAK2520T1R0M"。

    DCR 典型值为0.06Ω Ω、最大值为0.072Ω Ω。

    尺寸为2.5*2.0,公差±0.2,高度最大1.0mm

    此致、

    福亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:福亚:

    下面是估算值:

    情况1.

    VBUS = 5.2V、VBAT = 3.7V、ICHG=0.96A、效率92.7%、IVBUS 最小值= 0.737A

    情况2.

    VBUS = 4.8V、VBAT = 4、ICHG = 0.96A、效率93%、IVBUS 最大值= 0.86A

    再说一次、这只是估算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的估计。 我知道您的计算是估计值。

    我还有其他问题。
    计算出的效率是否为典型值?
    您是否有效率的最小和最大规格?
    我想确认、由于效率的变化、IVBUS 的依赖性。

    此致、

    福亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:福亚:

    请参阅以下我的回答:

    计算出的效率是否为典型值?

    案例1:

    VBUS = 5.2V、VBAT = 3.7V、ICHG=0.96A、效率92.7%、IVBUS 最小值= 0.737A

    我估计的效率是最佳效率。 最佳效率为92.7%、典型效率为92.2%、最差效率为91.8%。

    情况2.

    VBUS = 4.8V、VBAT = 4、ICHG = 0.96A、效率93%、IVBUS 最大值=  0.86A

    我估计的效率是典型效率。 最佳效率为93.4%、典型效率为93%、最差效率为92.6%。

    我想确认、由于效率的变化、IVBUS 的依赖性。

    IVBUS 取决于效率以及 VBUS。 如果输出功率是恒定的、它比效率更取决于 VBUS。