This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21061:充电模式转换配置

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ21061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922464/bq21061-charge-mode-transition-configuration

器件型号:BQ21061

尊敬的专家:

我的客户正在评估 BQ21061。 输入为32mA@5V、输入电流太小、无法为系统提供正常电源。 输出为1节锂离子电池和系统负载(我正在与客户检查系统负载电流)。 那么、他们想知道如何实现充电转换?

1.当系统正常运行时、BQ21061芯片能否支持大电流为系统供电、同时通过软件配置仅支持小电流为电池充电?

2.当系统进入待机状态(uA 级)时,需要大电流为锂电池充电。

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当负载大于可提供的输入电流时、充电器将补充电池的电流。  

    当系统处于待机状态时、您可以通过 I2C 设置充电电流并启用 VINDPM、以确保输入电压不会在电流高于输入 CAN 电源时崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    谢谢你。 由于系统负载电流太大(200~400mA)、但输入仅为32mA@5V、因此客户只能在系统负载待机时为电池充电。 此外、输入电流可能小于32mA、因为它是从 PV 电池板转换而来的、并且受到阳光的影响。

    因此、客户希望知道 BQ21061的最小输入电流是多少。 我只能找到最小充电电流、而不是输入电流。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有最小输入电流。 VINDPM 环路将尝试防止输入电压崩溃。

    默认充电电流为10mA。