请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 我们希望在我们的应用中实现 BQ40Z80、但我们不需要保护功能、因此我们希望在没有 CHG/DSG FET 的情况下使用它。 主要原因是应用需要传输大约150A 的连续电流-它需要太大的 FET 阵列。
如果没有 CHG/DSG FET、BQ40Z80是否可以正常工作? 我已将 BAT 直接连接至 PACK+的简化电路原理图附在附件中。
非常感谢您的参与、
基里尔