This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:在没有 CHG/DSG FET 的情况下实现

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922521/bq40z80-implementation-without-chg-dsg-fets

器件型号:BQ40Z80

我们希望在我们的应用中实现 BQ40Z80、但我们不需要保护功能、因此我们希望在没有 CHG/DSG FET 的情况下使用它。 主要原因是应用需要传输大约150A 的连续电流-它需要太大的 FET 阵列。  

 如果没有 CHG/DSG FET、BQ40Z80是否可以正常工作? 我已将 BAT 直接连接至 PACK+的简化电路原理图附在附件中。  

非常感谢您的参与、

基里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    我认为上传映像时出现问题、您可以尝试重新上传吗?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wyatt、抱歉、请参见下面的图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirill、

    是的、这可以正常工作、您可以将 CHG 和 DSG 引脚保持断开状态、并将 BQ40Z80用作没有保护功能的监测计。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis Hernandez、  

    这听起来很棒、非常感谢您的快速回复!  

    此致、

    基里尔