This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL4242:TL4242尺寸及其应用

Guru**** 2591990 points
Other Parts Discussed in Thread: TL4242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/919712/tl4242-tl4242-size-and-its-application

器件型号:TL4242

您好!

我现在正在评估 tl4242、我有以下问题。

 

1、目前的封装选择仅为 WSON (8)、但是否有计划为未来选择更小的封装系列?

(tl4242的芯片尺寸能否满足更小的封装要求?)

 

2,我计划使用 tl4242作为“路径开关”。根据电流感应。

在这种情况下、外部电流连接到 Vref、但当外部电流流动时不会达到 Vref 限值。

(例如、电流设置为0.2A、如果外部电流值超过0.2A、则停止 tl4242路径)

我希望 IC 的内部结构可以接受或不接受这种使用。

如果它也有任何问题,你能教我吗?

 

此致、

K.Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    对于1个问题: 没有未来的计划

    对于2个问题:在 rsns 上有一个恒定电压来控制恒定输出电流。 因此、我认为这无法满足您的应用要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

     

    请参阅第1号、我知道您不打算发布更小的封装。

    我希望知道在技术上是可行的、也可能不可行、但我自己检查芯片尺寸。

    几乎2.3mm *3.1mm 的芯片无法满足我理解的更小的封装要求。

     

    请参阅第2项、我可以进一步询问吗?

    实际上、我得到了 tl4242样本、它可以按我的预期工作。

    (当电流设置为0.2A 并且外部电流值超过0.2A 时、tl4242路径将会停止)

     

    当 tl4242路径打开时,我知道 Vref 为0.2V (如您所说的恒定电压),但如果 tl4242路径停止,Vref 可能会被外部电流路径超过0.2V。

     

    我的问题是、

    当 Vref 超过0.2V 时是否存在安全风险? (16V 以下)

    在这种情况下,是否还启动了任何内部保护?

     

     

    我认为最好附加图表、但我不知道在 E2E 上发布文件的方法。

    我已随附以下案例的文件。

    是否可以参考案例说明?

    (号码:CS0221328, Danilo Austria Jr. 德州仪器客户支持)

     

    此致、

    K Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享该文档的链接、我无法仅按编号搜索它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查以下各项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    REF 引脚的最大电压为16V、因此我认为它可以用于此应用。