您好!
我现在正在评估 tl4242、我有以下问题。
1、目前的封装选择仅为 WSON (8)、但是否有计划为未来选择更小的封装系列?
(tl4242的芯片尺寸能否满足更小的封装要求?)
2,我计划使用 tl4242作为“路径开关”。根据电流感应。
在这种情况下、外部电流连接到 Vref、但当外部电流流动时不会达到 Vref 限值。
(例如、电流设置为0.2A、如果外部电流值超过0.2A、则停止 tl4242路径)
我希望 IC 的内部结构可以接受或不接受这种使用。
如果它也有任何问题,你能教我吗?
此致、
K.Sakai