主题中讨论的其他器件:UCC28951、 UCC28950
您好!
我设计了一个由 UCC28951控制的 PSFB 电路。 VIN 为390VDC、Vout 为28VDC、Iout 为125ADC。 您可以在下面找到原理图。
我已经开始根据附加的字进行调试。 但在第7步、当 Vin=40V 时、我看不到 漏极从0V 清晰地切换到 Vin。 它们的开关电压为0V 至20V、当我将 Vin 调整为0V 至80V 时、它不会根据 Vin 变化。
我在 PCB 上找不到任何问题。 您是否有任何要检查的建议?