This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022输出电流和电压问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921553/tps61022-tps61022-output-current-and-voltage-issue

器件型号:TPS61022

您好!

当我们使用此器件设计电路时、根据数据表、它可以提供8A 输出电流能力。

仍然需要确认。

我们的产品正在使用 TPS61022的输入电压范围为2.7-4.2V/5V 的电池,我能否获得输出电压:2.7V - 4.2V,输出电流:8A?

如果有任何问题、请告诉我。 因为我的电路电流要求高达7A、所以我想在设计时解决这个问题。

您的反馈将非常有用。 等待您的积极反馈。

如有任何需要、请告诉我。

谢谢、

Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、请检查附件、尽管它说8A 升压转换器、但 TI 的 WE-Bench 本身不允许获得4.2V @ 4A、并且它还显示输出电流4A 而不是8A、所以它在某处是拼写错误还是我错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahammadifran、您好!

    8A 不是输出电流限制规格。 这是开关谷值电流限制规格。 对于升压转换器、您可以将其视为输入电流限制。 您可能需要为此类应用使用升压控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    您的意思是说此8A 电流是输入电流限制而不是输出电流容量、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahammadirfan、您好!

    8A 是输入电流。 这是典型规格。 6.5A 是最小规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的更新。  因此,根据我的输入电压为2.7V,输出电压为4.2V,4A 的应用,它将起作用。

    谢谢、

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irfan、

    正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢